Search term

Sicherheitspreis für Schmiede von Schaeffler in Schweinfurt

Pressrelease Stage Image
Über den Sicherheitspreis „Schlauer Fuchs“ der Berufsgenossenschaft Holz und Metall am Schaeffler-Standort Schweinfurt freuen sich (v. l.) Boris Kemper, Leiter Arbeitsicherheit und Umweltschutz; Harald Göbel, Technologe Produktion; Projektleiter Christoph Popp; Petru-Catalin Scafaru, Werkleiter Schweinfurt, und BGHM-Aufsichtsperson Peter Volland.

2019-12-06 | Schweinfurt

  • „Schlauer Fuchs“ der Berufsgenossenschaft Holz und Metall für innovatives Sicherheitskonzept
  • Moderne Roboter- und Steuerungstechnik mit bestehender Anlage kombiniert
  • Schweinfurter Schmiede setzt neuen Maßstab in der Sicherheitstechnik

Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) hat den Sicherheitspreis „Schlauer Fuchs“ an die Schmiede des Schaeffler-Standorts Schweinfurt verliehen. Ausgezeichnet wurde die deutliche Erhöhung der Arbeitssicherheit in Verbindung mit einer verbesserten Ergonomie.

Mensch und Roboter arbeiten Hand in Hand
Um die Arbeitssicherheit an den hochbelasteten Hitzearbeitsplätzen zu erhöhen, setzt das Spezialisten-Team in der Schmiede jetzt einen Industrieroboter ein. Mussten bisher Werkstücke mit einem Gewicht bis zu 300 Kilogramm und einer Temperatur von rund 1.200 Grad Celsius manuell in die Presse gebracht werden, übernimmt dies nun Kollege Roboter. Auch den Weitertransport zum nächsten Arbeitsschritt erledigt die Maschine, deren Arbeitsbereich von einem Käfig geschützt ist.

Technische Herausforderungen gemeistert – neuen Standard geschaffen
An der Presse selbst wurde die Gefahrenstelle durch die Installation von Sicherheits-Lichtvorhängen verbessert. Die technische Herausforderung bestand darin, dieses System mit der Steuerungselektronik so zu optimieren, dass trotz Wärmestrahlung, Rauch, Zunderflug oder Flammen durch Verpuffungen ein störungsfreier Dauerbetrieb möglich ist. In mehreren Entwicklungsstufen konnte dies zusammen mit Experten der BGHM und Partner-Unternehmen erreicht werden. Das Ergebnis ist die laut BGHM „sicherste kombinierte Neu-/Alt-Schmiedeanlage am Markt“. Damit hat die Schweinfurter Schmiede einen neuen Maßstab in der Sicherheitstechnik gesetzt, der auch Grundlage einer berufsgenossenschaftlichen Vorgabe ist.

Arbeitssicherheit wird groß geschrieben
Petru-Catalin Scafaru, Werkleiter bei Schaeffler in Schweinfurt, lobte bei der Preisverleihung das Team, das mit großem Engagement nicht nur Investitionen für eine neue Schmiede-Presse vermeiden konnte, sondern durch kürzere Taktzeiten und den Einsatz effizienter Antriebe auch noch Energie einspart. „Der wichtigste Aspekt ist die deutliche Verbesserung der Arbeitssicherheit. Dieses Thema ist uns in allen Bereichen am Standort Schweinfurt besonders wichtig“, sagte Scafaru.

Publisher: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Country: Germany

Related media
Downloads

Package (Press release + media)

Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accept