Search term

Press Releases

Schaeffler auf der Hannover Messe 2019 (Halle 22 – Stand D43)

Einfach mehr Leistung – Schaeffler zeigt zahlreiche Neuheiten

Pressrelease Stage Image
Mit innovativen Komponenten, einbaufertigen Systemen und konkreten Industrie 4.0-Lösungen zeigt Schaeffler auf der Hannover Messe zahlreiche Neuheiten, mit denen Kunden Leistungsreserven entlang des gesamten Produktlebenszyklus ausschöpfen können.

2019-03-08 | Schweinfurt

  • Mit intelligenten Schaeffler-Lösungen Leistungsreserven ausschöpfen und Kosten senken – in Konstruktion und Betrieb
  • Schaeffler unterstützt Getriebehersteller bei Reduzierung der Teilevielfalt und Beschleunigung der Entwicklung
  • Elektromechanische Linearaktoren mit Planetenwälzgewindetrieb ersetzen pneumatische und hydraulische Antriebe
  • ProLink Condition Monitoring-System: Mehrkanal-Lösung für Zustandsüberwachung und universelles Gateway für Industrie 4.0-Lösungen

Antriebstechnik, Industrieautomation und IT wachsen immer weiter zusammen. Diese Integration bietet Maschinenherstellern und -betreibern großes Potential, die Leistung und Produktivität zu erhöhen sowie Kosten zu senken. „Industrial Intelligence“ ist laut Hannover Messe dabei entscheidend. Bei Schaeffler fließen ausgeprägte mechanische Expertise, umfassendes Systemverständnis und jahrzehntelange Erfahrung in der Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen in die Entwicklung aller Produkte und Systeme ein – ob mechanisch oder digital. Den Mehrwert erleben Kunden in Form von verkürzten Entwicklungszeiten ihrer Aggregate, leistungsgesteigerten Maschinen, flexiblerer und zuverlässigerer Produktion nahe an der Leistungsgrenze sowie weiterer Kosteneinsparung dank verlängerter Wartungsintervalle. Mit innovativen Komponenten, einbaufertigen Systemen und konkreten Industrie 4.0-Lösungen zeigt Schaeffler auf der Hannover Messe zahlreiche Neuheiten, mit denen Kunden Leistungsreserven entlang des gesamten Produktlebenszyklus ausschöpfen können.

Entwicklungsprozess digitalisieren und beschleunigen

Getriebemodelle per Mausklick übertragen: Schaeffler hat die neue Datenschnittstelle REXS mitentwickelt und in das unternehmenseigene Berechnungsprogramm BEARINX implementiert. Die Ingenieure führen auf dem Messestand vor, wie schnell und einfach der Austausch von Getriebedaten zwischen CAE-Werkzeugen mit der standardisierten Schnittstelle funktioniert. So werden Entwicklungszeiten enorm reduziert und die Basis zum Generieren von Digital Twins geschaffen, die zum Beispiel zur Analyse von Betriebsdaten im Rahmen von Industrie 4.0-Lösungen genutzt werden können.

Varianten- und Bauteilvielfalt reduzieren

Austauschbar im gleichen Bauraum: Für modulare Getriebebaukästen präsentiert Schaeffler Wälzlager unterschiedlicher Bauart, jedoch mit identischen Abmaßen. So können die verschiedenen Anforderungen an eine Lagerstelle hinsichtlich Steifigkeit und Tragfähigkeit ohne konstruktive Anpassungen erfüllt werden. Durch die identischen Außenmaße sind spezifische Adapter und Bauteilvarianten, insbesondere bei den Wellen, Gehäusen und Gehäusedeckeln nicht mehr notwendig. Aus der geringeren Variantenvielfalt resultieren für den Getriebehersteller größere Stückzahlen, geringere Stückkosten und kürzere Entwicklungs- und Lieferzeiten.

Bis zu 90 Prozent Montagezeit sparen

Sehr einfach zu montieren sind die innovativen Verschlusslösungen für Profilschienen: Der neue Kunststoffverschlussstopfen kann sogar in senkrechter Einbaulage schnell und sicher montiert werden und das neue Abdeckband erlaubt auch bei montierten Laufwagen den ungehinderten Zugang zu den Befestigungsschrauben und das Ausrichten der Führungsschiene. Erste Pilotkunden bestätigen um bis zu 90 Prozent reduzierte Montagezeiten.

25-fache Gebrauchsdauer

Zwei neue Werkstoffe trotzen den Kräften: Durch die außergewöhnliche thermische und mechanische Belastbarkeit von Vacrodur erreichen Spindellager die 25-fache Gebrauchsdauer. Damit lässt sich die Produktivität von Werkzeugmaschinen beträchtlich steigern. Mit carbonitrierten Lagern aus Mancrodur können die Wartungsintervalle von Extrudergetrieben von fünf auf zehn Jahre verlängert werden.

Am Beispiel einer elektromechanischen Nietpresse überzeugt der Planetenwälzgewindetrieb PWG von Schaeffler mit seiner Leistungsdichte – integriert in einen Linearaktor. Bis zu 100 Prozent mehr Ausstoß und eine viel flexiblere Prozesssteuerung im Vergleich zur pneumatischen Antriebslösung sind hier realisiert.

Industrie 4.0 - Betrieb und Instandhaltung optimieren

Erstmals zeigt Schaeffler sein TorqueTracking-System – ein Industrie 4.0-Lösungspaket für industrielle Antriebe. Mit der Kombination aus Schwingungsanalyse und Drehmomentmessung kann der Antrieb zuverlässig und nahe an der Leistungsgrenze betrieben werden und die Wartung kann belastungsabhängig geplant und durchgeführt werden. Das bedeutet in der Regel längere Intervalle und somit geringere Wartungskosten.

Mit dem neuen ProLink Condition Monitoring-System (CMS) präsentiert Schaeffler seine neue Generation eines mehrkanaligen Systems zur Zustandsüberwachung kompletter Produktionsanlagen mit vier bis 16 Kanälen, zum Beispiel für die Papier- und Stahlindustrie oder für Werkzeugmaschinen. Das ProLink CMS kann zudem als universelles Gateway zur Verbindung der Sensorebene mit der Steuerungs- bzw. Leitebene bis in Cloudanwendungen dienen.

Ausführliche Pressemitteilungen zu den Schaeffler-Neuheiten auf der Hannover Messe finden Sie in der Pressemappe: www.schaeffler.com/pressemappe/hannover-messe

Publisher: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Country: Germany

Related media
Downloads

Package (Press release + media)

Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accept